“发挥你的想象,未来尽在眼前”

发挥你的想象,未来尽在眼前


采访Marcelo Andrade,研究与开发部高级副总裁

(改编自Corriere Innovazione对Fabio Sottocornola进行的原采访)

在未来,由巨大的管道、光学和铜线电缆连接起来的遥远世界将变得更加紧密,加之广泛的连接系统,它们将直接进入我们的家园。

未来的汽车将配备比传统的电气系统更轻的机载光学纤维。将能量从一个大陆到另一个大陆的海底电缆将具备更多功能和更高性能。天然气和石油开采的海上平台将消失,取而代之的是更安全的由工人远程空控制的海底工厂。

 

由于普睿司曼的功劳,这些未来情况可能更接近成为人们意想不到的现实。今天,公司(前身为倍耐力集团的一部分)已经在全世界拥有近100个制工厂。其研究和开发业务的核心在米兰的Biccoca。这个前工业区已被改造成为一个与大学合作的技术和服务部门。

Marcelo De Araujo Andrade是一个创新者和梦想家,他仍然坚定地致力于自己的事业。Andrade继续说,“我们倾听客户的建议,并且尽量满足他们的需求。”开发这一技术必须面临自然规律和各种行业法规限制等诸多难题。连接大陆的高压海底电缆,如欧洲和非洲等,或者为电信传输大量数据,这只是公司面临的部分挑战。在广阔无边的大海需在深达3000米深度安装是现有大多数电缆项目面临的一个问题。(现在可到达的深度可能仅为1600米)。

但是,世界领先的能源专家将决定解决这些深度问题。“他们问,“你们是否有制作这种电缆的技术?”这是一个挑战。我们需设计该系统需求,生产更高性能的产品(也许不用钢和采用复合材料)否则在技术层面上是不可能将其铺设在海底的,而且它必须在海底持续至少40年。幸运的是”,Andrade说,“我们喜欢挑战。”

另一种未来的设想是,制造电动汽车的制造商需要更轻的汽车,以便安装更重的电池。“我们正在考虑如何通过光纤传递更多的电力来提供电路,从而用光纤代替铜或铝电缆,目前只能打开或关闭大灯,但不能支撑必要的电源”安德拉德说

新材料进行了另外一个测试,从某些化合物中使用的石墨烯开始。 如何使用?“还不十分清楚,我们正在研究。阻止液体进入电缆,听上去很有趣,但是我们必须了解其成本是多少,以用在化合物里的实际数量。“另外,有乙醇电流可以用于确保生态可持续产品。 或者是碳纳米管,是一种细纱,一种有效导体,重量比铜少五倍,具有更大的电气和化方面的附加功能。 灵活轻便,对于电梯,航空和家庭等应用来说是理想的选择。 “我们刚刚开始研究这些新材料”,工程师如此讲道。 包括一个他开玩笑地称之为“辣椒” - 这是一个真正创新的核心,将添加到普通聚丙烯基地。

 

对于理想产品的研究过程是在普睿司曼的米兰实验室中心进行的。从化学溶液,颜色和橡胶原型将经历难以想象的“折磨”而产生,这是一种模拟老化和测试抗火、抗化学性、抗应变、抗腐蚀和撞击的热循环。

然后再来一轮看似无休止的测试:新一代扫描子显微镜可以对材料的分子组成进行分析,而电气测试大楼则由产生电流高达240万伏特的巨大的塔所主导。这需要一年多的时间去认证。

“我们现在利用目前还没有市场的材料和技术开发产品,但我们相信这个市场将在五或十年内出现。”

Marcelo Andrade

研究与开发部高级副总裁

请不要遗忘光纤,因为普睿司曼是一个顶级制造商,全球每年生产量约为3000万公里。Andrad说“我们正在减少每平方毫米的规模和扩大纤维密度”,他预计了通过光纤传输在电信的巨大潜力。

今天,对于这极度热爱海洋的工程师来说,每天冒着生命危险的海上钻井平台是最令人兴奋的挑战。“设计师和科学家坚信天然气必然往地下发展。往地下发展成为海底工厂–此源于米兰的圣西罗球场的安装完全在水下进行的。人们也许可以在距离300公里的陆地上进行控制,需要有线网络管理这些结构。我们不知道成本有多少,但公司将遵循和帮助塑造这一趋势。”

谁是Marcelo Andrade?

一位来自巴西的机械工程专业的毕业生,马塞洛de AraujoAndrade 在普睿司曼实现了他的整个职业生涯。

自2012以来,他领导着一个拥有550位员工的研究和开发部门。

 

/ 关键数据

 

3000万公里|普睿司曼年光纤产量。

辣椒|真的创新核心将被添加至普通聚丙烯电缆基地。

水下钻孔|深层油气开采将由远程控制。

EN - Stories - Magazine

Id: 3957

Type: panel

Url: node/3957