power grids

增强电网效能

我们的电缆解决方案是实现能源转型所需先进电网的支柱

 

全球能源转型的关键支柱是从以化石燃料为基础的能源组合转向更清洁和更可持续的能源来源。因此,整合来自这些可再生能源的能量需要增强电网效能。此外,随着建筑、交通和工业领域对电力需求的不断增长,增强电网效能可能比以往任何时候都更为关键,以加速迈向零排放未来的能源转型。

普睿司曼电网协助电网运营商和公用事业公司、工业企业以及安装人员传输和分配为我们世界各个角落提供电力的能源。

我们在总体制造和安装能力方面极具优势,并对研发有着坚定不渝的承诺。

我们设计、生产和安装高、中、低压地下电缆系统,提供电缆附件,增值工程以及资产监测解决方案和服务。

电网在推动能源转型中的作用

欧盟已承诺到2030年将温室气体排放消减55%(与1990年相比),这是实现2050年气候中性的关键里程碑。根据委员会的情景设想,这将要求可再生能源占到欧盟总电力组合的81%。完成向可再生能源的完全过渡并将其整合到能源系统中的必要条件是拥有强大且互联的电网。事实上,委员会设想到2050年将有1300吉瓦的陆地和海上风电(而今天只有180吉瓦)。在住宅、交通和工业应用方面正在进行的电气化过程需要对现有电网进行大规模的扩展。为了管理与天气相关的能源供应变化以及整合不同的能源来平衡这些波动,需要在可再生能源发电源和消费区之间建立强大而有韧性的连接。下一代电网必须设计成使电力基础设施更加强大、更有韧性,并在任何情况和任何配置下都能提供最大性能。

连接并引领电网

根据新的“连接并引领”业务战略,普睿司曼旨在抓住塑造电缆行业的结构性大趋势所带来的机遇,成为全球电缆解决方案供应商。为了实现这一使命,电网业务部门:

  • 通过创新技术支持电网升级
  • 促进电网的韧性和可持续性
  • 培育持久的客户关系
Product Families

Inside Utilities & Power Grids


HV-SUBMARINE

HV & submarine power transmission

Discover more
CAPABILITIES

Installation capabilities & submarine solutions

Discover more
power-distribution

Power distribution

Discover more