盈利状况创历史新高

盈利状况创历史新高


在首席执行官的眼中

在米兰证券交易所上市后的近十年里,普睿司曼的盈利能力在2016年创下历史新高。调整后的EBITDA达到7亿1100万英镑,增长超过14%,实现高端指导范围的目标。

这是集团一个值得自豪的时刻,首席执行官Valerio Battista对创下新纪录的公司感到十分自豪。他说,“我们已经关闭了2016年的盈利记录”,并解释利润增长得益于“高附加值业务的卓越销售业绩”和“公司对运营效率和制造足迹优化的重视”

 

增长战略加速

 

2016年也是基于创新和研发投资的增长战略加速的一年,涉及人才,可持续发展承诺和收购战略资产。Battista 先生认为2017年是“巩固市场领导地位和进一步提高盈利能力”的一年,海底电缆业务领域。同时,他还致力于集团活动的优化,目的在于在2016年结果的基础上在所有业务领域实现预期的成本效率和形成更强的竞争力。

充分利用机会

Battista讲道,创新在实现这些惊人结果方面发挥了重要作用。能源项目企业引进的技术创新-例如新的600 千伏和700 千伏 PPL P-激光电缆-“代表了整个行业的里程碑。他补充道,集团项目工程和执行能力方面也获得了重大进步,“以期提供一个交钥匙服务”,尤其得益于我们不断扩大的电缆铺设船队。“光纤制造业的新竞争力和制造业卓越中心的建立”极大地推动了电信业务绩效,这使得企业能够“在日益增长的市场中充分利用机会”。

乐观的未来

Battista先生预计,海底电缆和系统的未来前景仍然是乐观的,“我们的目标是获得新的电网互联和海上风电场项目”。对电信业务而言,“光缆的需求仍然很高”。强劲的销售业绩和提高的盈利能力有助于进一步巩固金融结构,“比预期有更好的净财务状况”。他还提出了一个比单纯实现出色财务业绩更深远的愿景。其中点为:“充分考虑所有利益相关者的利益,包括做出可持续发展的决策”。

上市公司具有更深远的责任…

国际上市公司在承担超其季度财务业绩的职责方面处于领导地位。因为没有大股东或控股股东,普睿司曼可以被认为是一个真正的上市公司-只有两个投资者超过了2%的限值-我们的员工拥有一定的股权。

“控制权不仅基于股份的数量,还应取决于结果和所有股东认可的事实。”

Valerio Battista

首席执行官

... 并能创造价值

尽管持有广泛的股份,自2007年初在米兰证券交易所上市以来,该公司的管理层一直保持稳定。作为一家上市公司,它也带来了受外部实体支配的风险。但Battista先生并不认为这是件坏事:“如果所利益相关者的利益都得到满足,那么向第三方出售就不是一个大的问题。公开投标也将创造价值”。

EN - Stories - Magazine

Id: 3957

Type: panel

Url: node/3957