在普睿司曼的新‘智能办公’总部

在普睿司曼的新‘智能办公’总部


2017年3月

正如我们在电缆行业的作为,我们正在新的总部大楼推进以前的标准,创新人们工作的方法。

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Text and Gallery

Id: 6185

Type: text_and_gallery

Url: node/6185

 

LEED白金认证大楼

能源与环境设计(LEED)认证体系是绿色建筑的领先标杆。根据环境的可持续性,它从各个面评价建筑结构。由于该大楼有效减少了施工阶段二氧化碳排放量,加之优良的材料质量,普睿司曼集团的设施获得了国际LEED白金认证。

一种新的、更加团结协作的工作方式

新结构巧妙利用了自然资源和节能建筑以创造一个舒适的工作环境。由于精心考虑的会议室、开放式工作空间和社会区域的存在,它也有利于更好的工作表现和团队意识。

旨在鼓励灵活性和生产力,并直接解决与工作有关的任何要求,如团队和远程工作,以及集中工作或非正式网络空间。

花在传统的办公桌上的时间将会更少。与之相反,移动式个工作站可促进同事和客户之间的交流和互动;本集团项目的一个基本原则。

大小会议室、电话亭和非正式场合均配备了最先进的技术,我们将能够利用最合适的空间以满足不同需要,提高生产力、创新和工作效率。

为支持这一设置,我们已经创建了多信道通信系统Prysmart,帮助人们通过社会网络空间和时事通讯分享总部的最重要的信息。

新总部相关数字

14,000

平方米

650

开放空间工作站

100

会议室

180

新礼堂可容纳人数

“改变与改善并存”

Andrea Pirondini

首席运营官

当他们来上班的时候, 我们要彻底改变人们的工作方式。

作为智能工作计划的一部分,我赋予员工一个机会,让他们在任何需要的时候在办公室以外的其他地方工作,并根据其特殊角色的需要决定何时到达和离开。

减少我们对环境的影响

这种数字化转型也有利于减少办公室纸张用量。我们的‘无纸’议程不仅鼓励大家开拓新的、更有效的工作方式,它还具有深远的环境意义。

这并不是我们减少能源使用的唯一途径。我们正充分利用总部现有的一切自然资源。

85%的自然光被空间有效使用,由温室建筑的双坡屋顶予以提供,并在侧面设有与传感器激活的LED灯泡。与普通灯泡相比,我们省了80%的能源,只在必要时才使用照明。大部分的阴影来自落叶树。

夏季,屋顶机械式系统将提供自然冷却,从而减少空调的使用量。南坡上有光传感装置控制的遮阳百叶窗,这将减少阳光直接照射。

鼓励在公共场所进行回收,进一步限制浪费,如自助餐厅。

我们甚至讨论上班方式-为那些决定放弃停车位的人提供公共交通年票。这受到了一致好评,意味着越来越少的人使用汽车出行,而选择更可持续发展的出行方式。

总部的支柱:

 

在智能结构和最新生活方式之间架起沟通的桥梁,我们将继续开发和完善办公方式,支持高效增长、并保持普睿司曼始终走在创新的前列。

我们的能源数字

3,700 平方米

太阳能光伏板

39 万

米电力电缆

23 万

米数据传输电缆

订阅新闻 最新的出版物和业务观察